Kalustossa huomioitavat tuottavuustekijät
Vaikka kustannusten vähentäminen on tärkeää, huonolaatuisten työkalujen antaminen työntekijöille tarkoittaa säästämistä väärässä kohdassa. On tärkeää, että kaluston hankintahinnan ja pitkän tähtäimen tuottavuuden välillä vallitsee tehokas tasapaino.
On olemassa useita tekijöitä, jotka auttavat saavuttamaan tämän tasapainon:
1. Soveltuvuus tehtävään: Laitteiden tulee soveltua tehtävän erityisvaatimuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tietylle työmaalle, tiettyyn työympäristöön ja kunkin työntekijän sen hetkiseen tehtävään tarjotaan sopivat työkalut.
2. Käytön helppous ja huollettavuus: On tärkeää huomioida toteutettavan tehtävän toiminnallisuus sekä työkalujen helppo huollettavuus. Työskennelläänkö laitteilla esimerkiksi pään yläpuolella? Onko työntekijöiden lähellä virtalähde? Voivatko työkalut ylikuumentua? Näillä tekijöillä on suuri vaikutus rakennustyömaan tuottavuuteen.
3. Työkalun käyttöikä: Edullisempien työkalujen käyttöikä on lyhyempi kuin korkealaatuisten laitteiden. Lisäksi työkalun tarjoama teho suhteessa hintaan olisi tärkeää ottaa huomioon.
4. Kokonaiskustannukset: Työkalun hankintahinta on vain yksi osa kokonaiskustannuksista. Siksi on tärkeää laskea mukaan myös kaikki välittömät ja välilliset kustannukset. Hankintahinnan lisäksi työkalun muita kulueriä ovat: kaluston korjaukset, ylläpito, akkujen vaihto, vuokrakustannukset, pääomakustannukset ja varkaudet. Näiden lisäkustannusten jälkeen ostohinta ei ehkä vaikuta aivan yhtä merkittävältä.
Oikeat työkalut nopeuttavat työtä, vähentävät työn seisahduksia ja mikä parasta, vähentävät yrityksen kustannuksia. Ostohinnaltaan edullisemmat työkalut voivat synnyttää kustannuksia, jotka olisi voitu välttää laadukkaampien työkalujen hankinnalla. Hiltillä on yli 75 vuoden kokemus alalta, ja asiantuntijamme ovat auttaneet tuhansia asiakkaitamme tunnistamaan mahdollisuuksia kaluston virtaviivaistamiseen ja työkalujen sekä muun kaluston hallinnoinnin digitalisointiin piilevien kustannuksien minimoimiseksi ja yleisen tuottavuuden tehostamiseksi.