2. Tehostettu kalustonhallintajärjestelmän käyttö
Yrityksissä, joissa on käytössä manuaalinen tai taulukkolaskentapohjainen kalustonhallintajärjestelmä, työkalujen seuranta on paljon vaikeampaa - erityisesti jos työmaita on paljon ja ne sijaitsevat useissa eri paikoissa. Työkaluja siirretään paljon paikasta toiseen päivän aikana. Ilman kunnollista järjestelmää on vaikea tietää, mitä laitteelle on tapahtunut. Työkalut voidaan helposti hakea rakennustyömaalta tai varastosta ilman, että ne rekisteröidään manuaalisesti kalustonhallintajärjestelmään. Kun työkalujen sijainnista ei ole tietoa, laitteiden suojaaminen varkaudelta on paljon vaikeampaa. Se tarkoittaa myös sitä, että varastetun työkalun takaisin saanti on paljon epätodennäköisempää, jos ei voi olla varma, mistä tai milloin työkalu oli varastettu.
Huonon kalustonhallintajärjestelmän johdosta työkalu on voitu jättää väärään paikkaan tai se on voinut kadota järjestelmästä, jolloin se on rekisteröity kadonneeksi tai varastetuksi. Joskus asia ei ole näin, ja tämä epäselvyys voi aiheuttaa ongelmia varastomäärissä ja hankinnoissa. Parempi kalustonhallintajärjestelmä vähentää inhimillisten erehdysten mahdollisuutta ja tiedät, kenellä ja missä työkalusi ovat. Jos työkalusi varastetaan, voit tämän tiedon avulla tehdä ilmoituksen tapahtuneesta, mikä voi auttaa poliisia tapauksen tutkinnassa ja auttaa sinua korvaushakemuksen laatimisessa vakuutusyhtiölle.