HIT‑P 8000 D
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Dokumentation
Folgende Symbole werden in dieser Dokumentation verwendet:![]() |
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
![]() |
Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
![]() |
Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:![]() |
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung |
![]() |
Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Zeichenerklärung
Symbole
Folgende Symbole werden am Produkt verwendet:![]() |
Nationales Abfallverwertungssystem |
Sicherheit
Produktinformationen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenTyp: HIT‑P 8000 D Generation: 01 Seriennummer:
Konformitätserklärung
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt mit den geltenden Richtlinien und Normen übereinstimmt. Ein Abbild der Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Dokumentation.Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicherheitshinweise
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Arbeitsplatzsicherheit
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Geräts fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Halten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenständen, an denen Sie sich verletzen könnten. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- Führen Sie den Druckluftschlauch beim Arbeiten immer nach hinten vom Gerät weg. Das vermindert die Sturzgefahr über den Druckluftschlauch.
- Sichern Sie beim Arbeiten auf dem Gerüst das Gerät. Das verhindert das Herunterfallen.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie kein Gerät, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Geräts kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Gerätes, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen an den vorgesehenen Handgriffen fest. Halten Sie die Handgriffe trocken und sauber.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Druckluftversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Druckluftversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Produkt in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Geräte hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Gerät vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Gerät benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Pflegen Sie Geräte und Zubehör mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
- Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- Manipulationen oder Veränderungen am Gerät sind nicht erlaubt.
- Verwenden Sie nur original Zubehör und Werkzeuge von Hilti , um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Foliengebinde, die für das Gerät zugelassen sind.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Pressen Sie das Gerät nicht gegen Ihre Hand oder gegen einen anderen Körperteil oder eine andere Person.
- Lassen Sie einen beschädigten Druckluftschlauch durch den Hilti Service ersetzen.
- Verwenden Sie keine verschmutzten oder beschädigten Kassetten.
- Frontplatten und Kolbenplatte müssen frei von Verunreinigungen sein.
- Trennen Sie das Gerät bei Fehlfunktionen und zu Reinigungsarbeiten von der Druckluftversorgung.
- Der Mischer darf nur gewechselt werden, wenn das Foliengebinde nicht unter Druck steht. Die Vorschubtaste darf nicht betätigt werden.
- Sollte der Mischer bei Arbeitsunterbrechungen an- oder durchgehärtet sein, muss er ausgewechselt werden.
Beschreibung
Übersicht
- Statikmischer
- Foliengebinde
- Kassette
- Zylinder
- Rückholtaste
- Vorschubtaste
- Druckluftanschluss
- Handgriff
- Dosiervorrichtung
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist bestimmt um verschiedene Mörtel der Firma Hilti auszupressen.
Die eingebaute Dosierfunktion ist speziell für Serienanwendungen geeignet.Für den Aufbau der Auspresskraft wird Druckluft verwendet.
Lieferumfang
Auspressgerät, Kassette und BedienungsanleitungWeitere, für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Technische Daten
Gewicht ohne Mörtel und Kassette |
6,2 kg |
Druckluftanschluss |
1⁄4 in |
Mininmaler Betriebsdruck |
6 bar |
Maximaler Eingangsdruck |
10 bar |
Optimaler Luftdurchfluss |
250 ℓ/min |
Anwendungstemperatur/ Umgebungstemperatur |
5 ℃ … 40 ℃ |
Empfohlener Temperaturbereich für Transport und Lagerung |
0 ℃ … 40 ℃ |
Bedienung
Beachten Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen.
Druckluftversorgung herstellen
- Stellen Sie die Druckluftversorgung her.
Foliengebinde vorbereiten
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_010.jpg)
- Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Foliengebinde.
- Drehen Sie den Statikmischer auf das Foliengebinde.
- Schieben Sie das Foliengebinde von vorne in die Kassette.
Kassette und Foliengebinde einlegen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_020.jpg)
- Drücken Sie die Rückholtaste, bis der Kolben ganz zurück gefahren ist.
- Schieben Sie die Kassette seitlich in die Kassettenaufnahme.
- Drehen Sie die Kassette in zwei Schritten ("Doppelklick") um 45° in der Kassettenaufnahme.
Dosierung einstellen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_030.jpg)
- Stellen Sie am Dosierschalter den gewünschten Wert ein.
Gerät vorbereiten
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_040.jpg)
- Drücken Sie die Vorschubtaste.
Mörtel injizieren
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_050.jpg)
- Stecken Sie den Mischer bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch.
- Drücken Sie die Vorschubtaste und ziehen sie den Mischer langsam zurück.
Rückholfunktion
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_060.jpg)
- Drücken Sie die Rückholtaste.
Foliengebinde entfernen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_P8000D_070.jpg)
- Drücken Sie die Rückholtaste, bis der Druckkolben ganz zurück gefahren ist.
- Drehen Sie die Kassette in zwei Schritten um 45° in der Kassettenaufnahme.
- Ziehen Sie die Kassette seitlich aus der Kassettenaufnahme.
- Ziehen Sie das Foliengebinde nach vorne aus der Kassette.
Transport und Lagerung von Auspressgeräten
- Trennen Sie das Gerät vor Transport, Lagerung und Pflege immer von der Druckluftversorgung.
Transport, Lagerung, Pflege und Instandhaltung
Pflege- Fest anhaftenden Schmutz vorsichtig entfernen.
- Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
- Regelmäßig alle sichtbaren Teile auf Beschädigungen und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion prüfen.
- Bei Beschädigungen und/oder Funktionsstörungen das Gerät nicht betreiben. Sofort vom Hilti Service reparieren lassen.
- Nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten alle Schutzeinrichtungen anbringen und auf Funktion prüfen.
China RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle gefährlicher Stoffe: qr.hilti.com/r5250.Einen Link zur RoHS-Tabelle finden Sie am Ende dieser Dokumentation als QR-Code.
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Garantiebedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_Konform.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/376427/H2_BILD-Objekt_System_P_8000_D_DEU_QRDHE.jpg)